This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322:查找线路驱动器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27322, UCC27614, LM5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194028/ucc27322-looking-for-line-drivers

器件型号:UCC27322
主题中讨论的其他器件: UCC27614LM5112

各位专家:

您能否建议一个驱动器将来自 FPGA (3V3)的脉冲发送到具有50欧姆负载的电缆?

我找到了一些线路驱动器、例如 UCC27322、但我不确定这是任务的最佳组件。

电缆电容  高达1nF

单脉冲长度 为500ns

脉冲振幅    2.4V...5V  (负载1nF、50 Ω)

上升时间和下降时间   <=50ns (负载1nF、50 Ω)

驱动器的 V 输入高电平      <= 3、3V (FPGA 输出)

驱动器的 Vcc -最好为3V3或5V

通道1 (可能为2)

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    据我所知、UCC27322及其系列以及 UCC27614是此应用的最佳驱动器。 此时您是否看到这些问题? 我认为有很多驱动器可以满足这些要求。 例如、如果您打算从2.4V 拉至5V、那么 LM5112等驱动器可能会更好。  

    如果您对这些建议有任何疑问、请告诉我、我可以尝试找到更好的选项/解决方法。

    谢谢、

    Alex M.