This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54-Q1:输出精度计算

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54-Q1, TPS568231, TPS7A54, TPS542A50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190920/tps7a54-q1-output-accuracy-calculation

器件型号:TPS7A54-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS568231TPS7A54TPS542A50

尊敬的团队:

我们想计算系统设计的器件输出精度。 但无法找到 VFB 的最小/最大值。

数据表中的 Vout 精度是否排除了反馈电阻器容差?

如果不是、我们应该能够在设计中使用 Vout 精度=VFB。

如果是、您用于获取此数据的电阻器容差是多少?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    当器件连接到 FB 引脚上的外部反馈电阻器时、不包括外部电阻器容差。  

    反馈容差通常也不是测量值、因为它没有考虑整个控制环路。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    因此、如果我们使用1%电阻器进行外部电压反馈、总输出电压容差是多少?

    外部环回的1%乘以1%、即 TPS7A54-Q1本身的输出电压容差。

    总输出电压容差为(1.01*1.01)-1 = 2.01%。

    是这样吗?

    此致、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joey、  

     本应用手册 中描述了一种更精确的方法来近似计算对精度的影响:https://www.ti.com/lit/an/slva423/slva423.pdf

    第4节介绍了如何将容差添加到总体输出精度中。  

    DS 上的选择电阻器指南为:

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    是否有任何方法可以从 VOUT 容差中获得 VFB 容差?

    TPS568231等一些电压调节器提供了最大值和最小值。

    通过使用相同的参数、我们可以更轻松地进行检查。

    此致、

    Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全同意 Joey 的说法、让 VFB 对这部分内容保持宽容将是很棒的。  

    非常感谢

    此致

    Sourav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    为了实现反馈容限、我认为我们能够分享(在 NDA 下)短接到 VOUT 的反馈的 sigma 和方式。 但是、我必须向产品工程师核实。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    您可以通过邮件与我分享吗? 谢谢。

    benkuo@ti.com

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、  

    我将您包括在电子邮件链中、我将结束此主题。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以获得此器件的 VFB 容差(TPS7A54) 

    我们还需要获取 VFB 容差 TPS542A50。  

    请尽快获取这些答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourav、  

    您是否与 Ben 联系? 您是否处于 NDA 状态?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Juliette

    是的、


    Ben 只是向我们发送一些 PPT 文件、但我们要求 数字的 VFB 容差。


    因此、仍在等待 Ben 确认  TPS7A54和 TPS542A50的数字中的 VFB 容差

    此致

    Sourav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sourav、

    感谢您的更新。  

    最棒的

    Juliette