This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS777:请帮助我找到合适的解决方案

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877633/tps777-please-help-me-to-find-a-suitable-solution

器件型号:TPS777

尊敬的团队:

请帮我 为我的客户推荐合适的 LDO 产品吗? 以下是要求:


  1.)输入电压:2.2~6V (超过6V 正常,客户要求最大值至少为6V)
  2.)输出电压:3.3V
  3.)以上电流:600mA μ A
  4.)压降电压:3.3V 时为0.5~0.8V  
  5.)功率耗散:400mW~600mW
  6.)封装:SOT-23,3引脚或5引脚。

我找到了 TPS777、但它似乎是一款旧产品、请告诉我我们的明星产品。

谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    TPS777不提供 SOT-23封装来降低功耗、SOT-23的热性能根本不够。 例如、SOT-23封装的 TJA 最多可以是200C/W 因此、在600mW 功率耗散时、这是高于环境温度的120C 上升。  

    如果您可以使用2x2封装、 TPS746 是一个不错的选择。 这里的 TJA 为80.3、因此在功率损耗为600mW 的情况下、您只能看到高于环境温度的48C 上升。

    我希望这能回答你的问题。