This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:LMG3411R070

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877626/lmg3410r070-lmg3411r070

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件:LMG3411R070

您好!

我使用 LMG3411R070设计了 SEPIC 转换器。 我目前正在处理系统的控制环路、我想知道是否可以使用 FPGA 中的 PWM 驱动晶体管。 PWM 信号流入驱动器 IN 引脚所需的电流是多少?

此致、

弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您联系我们。  

    LMG3411R070的 IN 引脚有一个150k Ω 下拉电阻器。 假设对 IN 引脚施加5V 电压、电流消耗将为33uA。 如果您考虑开关转换期间的电流消耗、则取决于寄生电容。

    希望这能解答您的问题。

    此致、