This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:DCP 短路模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877604/tps2511-dcp-short-mode

器件型号:TPS2511

尊敬的先生:

在 DCP 短路模式下、我尝试在 DP 和 DM 之间短接200欧姆、但结果表明电荷不是1.5A。 请问问题是什么? 谢谢。

D+/D-设置

电话

连接器

悬空
电荷(A)

连接器200 Ω

电荷(A)

I-PHONE6

闪电  

0.46.

0.92

 解答20.

Type-C

0.5.

1.32.

诺基亚  

Type-C

0.47.

0.86

Asus  

微型 USB

0.47.

0.47.

扬声器

微型 USB

0.55

0.55

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luc年、

    充电器可能会广播高达1.5的功能、但这并不意味着便携式设备将会拉1.5A。 从便携式器件汲取的电流在很大程度上取决于器件本身和 电池百分比。 如果您将 TPS2511配置为通告1.5A、则它会被正确中继到连接的便携式设备。