This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在为 USB-C PD 和电池管理选择正确的组件和电路设计方面需要帮助

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40441, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877328/need-help-choosing-correct-components-and-circuit-design-for-usb-c-pd-and-battery-management

主题中讨论的其他器件:PMP40441BQ25713

您好!

我们正在尝试使用1节电池组创建一款产品、该产品将使用带 PD 的 USB-C 进行充电。  电池组的容量最大为20Ah。  我们需要能够报告电池剩余电量。  我们希望能够在设备运行时为电池充电。  目前、系统电压将为3.3V。  尺寸需要尽可能小(当然)。  我们还需要能够在无瞬时按钮的情况下关闭装置。

我们需要有关选择电池充电器、电量监测计、USB-C 控制器、PD 控制器等方面的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、

    您可以利用我们的 TI 参考设计之一进行设计。 请参阅下面两个 TI 参考设计。

    TIDA01627 (http://www.ti.com/tool/TIDA-01627)

    PMP40441 (http://www.ti.com/tool/PMP40441)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经查看过这些设计、它们并不是我们的特定应用。  它们非常接近、但我希望在整合正确的电量监测计、电池充电器和 USB-C PD 电路方面有所帮助。  同样、我们还需要提供一种使用非瞬时按钮关闭系统的方法、这些参考设计未提供该方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seth、  

    如果您计划使用完整的 PD 规范(20V、5A)、我建议将我们的 BQ25713用于电池充电器、BQ25713采用 NVDC 架构、这将允许您在运行设备时为电池充电。 您可以将稳压器连接到 VSYS (系统电压)。 该稳压器必须调节3.3V 电压。

    谢谢。