This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A:在 Global Stocks 上找不到 UCC27524ADGN IC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC27524A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193142/ucc27524a-not-find-the-ucc27524adgn-ic-anywhere-on-global-stocks

器件型号:UCC27524A
主题中讨论的其他器件:PMP8740

我们为客户演示制造了5套 PMP8740参考设计。 我们已经获取了一些组件作为样片、也有一些通过购买获得的组件。

我们找不到 UCC27524ADGN 栅极驱动器来启动该板。全球所有分销商均无库存。

您能否向 我们发送8个 UCC27524ADGN 来组装电路板并进行测试。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammet、

    我在 TI.com 上看到一些库存。 此外、您还应该能够使用 UCC27624DGN。 现在、这一个看起来具有更好的电源。 我认为我无法直接向您发送样片。  

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我刚刚查看了 TI 库存、 UCC27624DGN 和 UCC27524ADGN 似乎都没有库存。 只有 SOIC 封装有库存。

    您能否发送8个样片 UCC27624DGN 或 UCC27524ADGN (HVSSOP (DGN))、以便进行我们的测试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammet、

    我想我看到发生了什么、很抱歉。 至于样片、我无法将其发送给您。 为此、您需要联系您的 TI 代表。  

    另一种方法是使用 UCC27424DGN。 我认为它实际上应该在 TI.com 上有库存、我实际上可以确认这一点、因为像 Mouser 这样的第三方也有库存。 它具有一些比524略差的规格、但差异很小。  

    另一种选择是查找这些器件的汽车版本。 UCC27624DGN-Q1、UCC27524A-Q1等。 其中一些可能具有相同的规格。  

    谢谢、

    Alex M.