This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A-337N-EVM:栅极驱动器可配置电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193459/lm317a-337n-evm-gate-driver-configurable-power-supply

器件型号:LM317A-337N-EVM
主题中讨论的其他器件:LM317LM337

您好!

我正在为 SiC MOSFET 设计具有配置 Plus 和 Minus 栅极电压的栅极驱动器。 Plus One 的范围应为+9V 至+18V、而负1的范围为0V 至-12V。 在电路板的当前设计中、我们将 LM317/LM337与电位器结合使用来调节正负栅极电压、这些 LM 将+24V/-15V 的隔离式电源作为输入。 在新设计中、我希望通过微控制器而不是手动调整它们。 因此,以下问题:

1-是否有任何合理的方法(低 BOM 部件数量、非常紧凑的栅极驱动 器板)仍使用 LM317/LM337并通过 uC 调节电压(我认为对于 LM337会有很大的问题)?

2 -是否有一个具有隔离反激式的替代解决方案、可让我们独立控制正电压和负电压

3-是否有任何其他栅极驱动器电源解决方案可用于此类应用、成本低(在 LM317/LM337 +隔离式电源范围内)且封装紧凑?

谢谢、

Javier