This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54678:OCP 的响应时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877008/tps54678-response-time-of-ocp

器件型号:TPS54678

大家好、

只想与您联系、了解 OCP 的响应时间? 如数据表所述、存在逐周期 OCP、因此只需知道实际电感器电流超过 OCP 阈值(数据表中最大值为11.5A)与占空比终止之间的时间。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这里、逐周期意味着每个周期都会检查这个过流条件。

    如果连续出现此情况超过512次、系统将进入间断模式。

    OCP 条件将取决于电感器中的电流上升速度以及电感器值。 当触发 OCP 时、高侧 FET 关断前需要较小的传播延迟。

    此传播延迟处于 ns 范围内。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dorian,í a

    感谢您的回复。 如上所述,传播在 ns 范围内,客户仍然想知道 更准确的时间值,是10ns、20ns 还是其他值?谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是内部电路的传播延迟、在生产过程中未对该值进行表征。 电流限制阈值为。

    客户可以使用以下网站提供的 EVM 板来评估 OCP 行为: https://www.ti.com/product/TPS54678/toolssoftware#desKits

     非常感谢!

    此致、


    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dorian,í a

    感谢您的回复。

    但是、如果仅对一个器件进行测试,它是否可以代表所有器件? ,希望此数据能够了解电流将受到限制的大小、尤其是在 Vout 短路等条件下。 是否可以进行仿真以获得通用值或最大值? 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以向您提供一个 TPS54678器件在 Vout 短路条件下的行为方式。 我可以在 EVM 上执行此操作、然后返回到 Vout 和 I_电 感器的典型应用波形。

    这适合您吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian