This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:火炬模式的寄存器设置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877451/lm3648-register-setting-for-torch-mode

器件型号:LM3648

你(们)好  

对于手电筒模式,我应该向寄存器0x01写入什么值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      当您想要在手电筒模式下设置时、Reg0x01的位3和位2应设置为"10"。

    此致

    肖恩