This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:OT 检测外部电阻

Guru**** 2514855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193785/bq77216-ot-detection-external-resistance

器件型号:BQ77216

你(们)好

 让我来谈谈 OT 检测外部电阻。

您能告诉我过热检测与热敏电阻值之间的关系表达吗?

℃、℃要测量高达90 μ F 的电流、如果客户选择了正确的热敏电阻值、器件可以测量高达90 μ A 的电流吗?

(当然、客户不会围绕器件进行测量、因此我们不需要考虑器件 AMR)  

此致

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    器件将查找数据表中提到的 OT 阈值电阻。 目前、如果 OPN 具有83C OT 目标、器件将在 TS 引脚上查找1525 Ω 以触发 OT。 如果客户希望 OT 为90C、他们只需找到一个在90C 时达到1525欧姆的热敏电阻即可使用它。 如果电阻有问题、它们可以连接一个串联固定电阻器、以帮助实现特定电阻。  

    最棒的

    Xiadong