This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616是否支持太阳能电池

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193876/bq25616-does-bq25616-support-solar-battery

器件型号:BQ25616

你(们)好  

我有一个查询需要您的帮助。

BQ25616是否支持太阳能电池? 太阳能电池 的最大电压为5.9V。

 BAT 连接 到3.7V 锂电池。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    BQ25616的最大充电电压限制为4.35V、因此无法为超过此阈值的电池充电至5.9V。

    此致、

    James