请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25616 你(们)好
我有一个查询需要您的帮助。
BQ25616是否支持太阳能电池? 太阳能电池 的最大电压为5.9V。
BAT 连接 到3.7V 锂电池。
正在等待您的回复。
谢谢
星号
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.