This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:PGOOD 的最大上拉电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877135/tps568215-maximum-pullup-voltage-of-pgood

器件型号:TPS568215

您好!

 

当 PGOOD 与外部电源轨上拉时、外部电源轨的最大电压是多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、从 ABS 表中可以看到、如果不建议使用6.5V、这是安全的、并保留 一些裕度、建议不要超过5.5V。

    裕昌