This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54560B-Q1:反馈接线

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560B-Q1, TPS54560EVM-515, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877136/webench-tools-tps54560b-q1-feedback-wiring

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54560EVM-515TPS54560

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好。
我对 tps54560b-Q1有疑问。

我购买了评估板 TPS54560EVM-515。

从反馈 Vout 到 TPS54560的 FB 引脚的接线情况非常差。 是否有理由绕道?
此外、例如、从 L1侧接线到 R4时是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不建议接近 L1,因为 L1是一种噪声,其 SW 节点包含高 dv/dt,并且还包含一些近场 干扰。 因此、从 Vo 到 R7 (分压电阻器)的走线将尝试避免接近 L1。

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 为我提供了很好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将关闭此问题、如果您对此主题有进一步的疑问、可以重新打开。

    谢谢你

    李丹尼尔