This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:灯串 LED 照明驱动器设计

Guru**** 2640225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59711, TLC5971, TLC5973, TLC59731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191328/tlc5971-string-led-lighting-driver-design

器件型号:TLC5971
主题中讨论的其他器件:TLC5973TLC59731

大家好、我们需要 TI TLC5971/TLC59711为我们的新电子设计提供技术支持。

您能否确认此芯片在这些特定引脚互连中的能力、以便提供3个更多的时间电流  
投影180mA 灯串 LED:

 无互连:每通道60mA

对于3个互连(例如 OUTR0、OUTG0和 OUTB0):每个灯串 LED 为3x60 =180mA

在这最后一种情况下,LED 电流稳定性百分比将与每个灯串 LED 的60mA 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    如 TLC5971/TLC59711的数据表中所述、 可并联配置多个输出以提高恒定电流能力。

    [引用 userid="481820" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191328/tlc5971-string-led-lighting-driver-design "]包含3个互连(例如 OUTR0、OUTG0和 OUTB0):每个字符串 led 3x60 =180mA[/quot]

    你是对的。 三个互连可为每个 LED 灯串提供180mA 输出电流能力。

    [引用 userid="481820" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191328/tlc5971-string-led-lighting-driver-design "]在这最后一种情况下,LED 电流稳定性百分比将与每个 LED 灯串的60mA 相同?

    如果 PCB 布局较差、并联输出可能会降低 LED 驱动器的稳定性。 当并联多个输出时、应特别注意避免输出的长迹线及其寄生电感可能引起的振荡。  

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要与您确认两种不同配置之间的结果、以增加串式 LED 电流
    (180mA 而不是60mA):

    OUTR0、OUTG0和 OUTB0连接在一起
    OUTR0、OUTR1和 OUTR2连接在一起

    1 vs 2:LED 灯串内电流稳定性的结果是否相同?

    我们需要使用识别另一个150mA 输出电流的 TI LED 驱动器芯片、该芯片可通过实现4通道或更多通道输出电流
    单线制接口(EasySet)、如 TLC5971或 TLC5973组件。

    您能帮助我们确定最佳解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    • 建议连接相邻引脚(如您所述的连接1)以缩短布线长度、从而提高并联多个输出时的稳定性。
    • 我们只有 TLC5973/TLC59731可以实现单线接口。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 关于 TLC5971数据表第14页的功能方框图、我们需要对以下具体模块进行精确的电子设计:12通道恒定灌电流驱动和基准电流控制。
    它的工作原理和使用哪个时钟频率来实现恒定灌电流、纹波和噪声、无闪烁... ?

    请查看我们的电子设计附件文件、并向我们提供有关该文件的反馈、建议等... 此致、Patrice

    e2e.ti.com/.../Electronic_5F00_Design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    LED 电源电压不应大于17V。

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于17V 的 LED 电源将产生哪种问题? 我们的 LED 电源(48VDC)不适用于 TLC5971上的 VCC 和 Vref 引脚。 我们使用单独的电源。

    17V 是 TLC5971内部稳压器的最大电压电平? LED 电源也是?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    17V 是 TLC5971内部线性稳压器电源和 LED 电源的最大电压电平、如数据表的第一页所述(屏幕截图如下所示)。

      

    您还可以参阅数据表中的第6.3节"建议运行条件"。 请参阅下面的屏幕截图和黄色标记:

    BR、

    Steven