This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:在 VFB 引脚处断开

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877194/tps562201-open-at-vfb-pin

器件型号:TPS562201

你(们)好

 

请告知 TPS562201在 VFB 开路时如何工作?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    这将导致高侧 FET 持续开关、Vout 将上升至接近 Vin。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

     

    感谢您的及时响应。

     

    如果 Vout 上升到接近 Vin、运行将导致一些负载中断或烧断、因为稳压电压为3.3V。

    您能不能建议我们在 VFB 打开时避免过载应力的任何解决方案?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我们已经在实验室中完成了 FB 开路测试。 Vout 将变为 VIN、然后过一段时间后、器件将进入 UVP。 在 UVP 断续导通期间、Vout 也与 VIN 相同。

    对于我们的 TPS562201器件、我们没有 OV 保护。 因此、在 FB 断开时、TPS562201侧没有解决方案可避免过载。 我们不建议断开 FB、请参阅数据表的布局说明、在 PCB 上设计 FB 走线。

    3.如果 FB 开路无法避免、请尝试在 TPS562201和负载之间添加一个齐纳二极管、以稳定下一个不高于特定值的输入电压。

    谢谢、

    Lishuang