This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:将 VCC 和 VIN 连接在一起

Guru**** 2812115 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877401/lm5001-tie-vcc-and-vin-together

器件型号:LM5001

您好、团队与客户一起使用此设备。 将其用于从9V 电源轨到15V 输出的 POL 升压。

是否可以将 VCC 和 VIN 连接在一起以节省一些功耗?

数据表第7.3.1节规定、内部 MOSFET 的体二极管绝不应正向偏置。 因此、我们想检查将这些引脚绑定在一起是否会导致器件可靠性问题。  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kannan、

    感谢您的联系。

    LM5001 VCC 稳压器串联导通 MOSFET 在 VCC 和 VIN 之间包含一个体二极管、在正常运行时不应正向偏置。 因此、辅助 VCC 电压不应超过 VIN 电压。 VCC 引脚电压不应超过14V、因此可以将 VCC 连接到9V 输入电压。