This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:BQ25125:PMID 电压等于电池电压? 以及如何在上电期间检查电池电压?

Guru**** 2814145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877300/bq25125-bq25125-pmid-voltage-is-equal-to-battery-voltage-and-how-to-check-battery-voltage-during-power-on

器件型号:BQ25125

尊敬的 TI 团队:

我们计划将 BQ25125用作可穿戴设备的电源充电器和管理系统。 该器件将由锂离子电池(额定电压为3.6V)供电

我们需要两个电源轨:一个电源轨的电压等于1.8V、用于为 SoC 和加速计供电、另一个电源轨的电压至少为3.5V。 最大250 mA 的应用。

我想我们可以在1.8V 的电压下对电源轨使用 LDO 或 SYS 输出、但我们是否可以为电源轨使用 PMID? PMID 是否输出相同的电池电压?

此外、这是在使用器件时使用 BQ25125读取电池电压以检测低电压的方法、还是需要电量监测计?

提前感谢!

此致、

Alessio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMID 引脚未受稳压、因此当输入不存在时、电压将是输入电压减去输入 FET 上的 IR 压降或 VBAT。  

    对于上述3.5V 电压轨、您可能需要具有直通的升压转换器、以确保即使在电池电压低于3.5V 时也能在该电压轨上获得3.5V 电压。

    该器件具有 BUVLO 保护功能、当电池电压低于可在0x09寄存器中更改的 BUVLO 电压时、该功能会关闭 BATFET。

    我们还在寄存器0x0A 中提供了一个电量监测计、可用于监测电池电压。