请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A 我正在尝试查看 UCD3138A 的存储器。 特定程序是 UCD9xxxx 器件 GUI。 这是适用于 TI Fusion Digital Power Designer 的封装的一部分。
我首先在 ROM 模式下扫描器件。 找到设备。 然后、我单击 GUI "工具"部分中的"Debug"选项卡。 然后我单击"Memory Peek/Poke。 通常、我会看到一个新窗口弹出、其中包含一些选项、允许我查看十六进制范围(例如0x10000到0x17FFF)中的存储器内容。 当我在另一台计算机上安装此程序时、它可以正常工作。 但是、当我在新计算机上安装它时、我收到消息"此功能受密码保护。 请在下面输入德州仪器 Fusion Digital Power Designer 保护功能密码。"
什么改变了? 这是固件问题还是软件问题? 我必须购买什么吗?