This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:相关拓扑

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877109/ucc24624-related-topology

器件型号:UCC24624

大家好、

我是否可以询问 UCC24624是否也可用于以下拓扑?

全桥 LLC

2.移相全桥

3.传统全桥

4.传统半桥

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24624可用于 LLC 全桥。  它使用 Rdson 和 Vdson 根据 LLC 应用的 FET 电流来控制栅极驱动。  半桥还是全桥都无关紧要。

    2.相移全桥和传统全桥通常可以从次级自驱动、不需要驱动器。  UCC24624确实是为 LLC 应用而设计的。

    UCC24624针对 LLC 应用进行了优化。  但是、它可以用作半桥驱动器。

    4.如果半桥有 PFC 前置稳压器,您也可以考虑使用自驱动。

    此致、