This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:LP5912最大输出电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877067/lp5912-lp5912-max-output-current

器件型号:LP5912

大家好、

我的客户想知道、如果 LP5912能够处理热耗散、那么连续运行高达550mA 的电流是否安全。

该应用将 Vin 调节为5.2 ~ 5.4V 至5V 输出、因此最大功耗为~0.22W

此致、

SK Loo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    由于该器件的最小电流限制在700mA 左右时生效、因此它将起作用。  我们没有在550mA 下对器件进行特性鉴定或鉴定、因此唯一的潜在风险可能是长期可靠性。  

    但愿这对您有所帮助。