This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:当电池温度为45度至60度时,BQ24040 IC 允许为电池充电或禁用充电?

Guru**** 2510675 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877166/bq24040-when-battery-is-45-degrees-to-60-degrees-bq24040-ic-allow-to-charge-the-battery-or-disable-the-charge

器件型号:BQ24040

 BQ24040 将支持 JEITA 标准、这将在低温条件下将充电电流降低50%。 TS 引脚将为 NTC 提供50uA 的电流、并监控 TS 引脚上的电压、跳闸点电压低于:
1) 冷关断---- 1230mV
2) 低温半充电-790mV
3) 4.1V 高温-278mV
4) 热关断-- 178mV
介于1230mV 和790mV 之间的充电电流降低50%。
正常充电电压介于790mV 和278mV 之间。
在278mV 至178mV 之间、充电电压降至4.1V。

我无法理解

 什么是278mV 和178mV、充电电压降至4.1V? 如果电压降至4.1V、电流会怎么样?

电池充电将停止?或者持续允许充电1A 额定值(当温度为45度至60度及以上时、电池充电是禁用模式)

2.本产品的使用寿命是多长?

是否可以使用 Bq24040为5200mAh 电池充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您将问题发布到 E2E 论坛。

    1) 什么是 278mV 和178mV、充电电压降至4.1V? 如果电压降至4.1V、电流会怎么样?  - Bill J -当充电电压降至4.06V 时、这是新的恒压充电点、如果充电电流降至终止值、则充电将终止。

    2) 此产品的寿命是多长? -- Bill J ----该产品被广泛使用,我们没有计划更改零件的状态。

    3) 是否可以使用 Bq24040为5200mAh 电池充电? -- Bill J --是的,但这也取决于充电时间。  充电电流为1A 时、需要5到6小时。  请注意、该器件具有充电安全计时 器、可将时间单元的充电时间限制为10小时。  这可以通过将 TS 引脚拉为高电平来禁用、请参阅 TTDM