This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持以下情况的锂离子电池充电器 IC

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877198/lithium-ion-charger-ic-which-will-support-following-condition

主题中讨论的其他器件:BQ25611DBQ25890

尊敬的 TI:

   我们的电池将支持此 充电条件

时间

1.0至5度520mAh (3.65V)

2.5至15度1000mAh  

3.15至45 度2500mAh   

如果是1A 充电器也没有问题, 则当 TS (温度感应)引脚超过45度时,必须切断充电,我们的电池 NTC 热敏电阻 值为10K

是否有充电器 IC 可用、请告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    我认为我们的充电器不能完全做到这一点、但它可以与主机控制器接近。

    BQ25611D 是在固件不过多的情况下实现此目的的最接近器件、它具有用于热敏电阻温度感测的 TS 引脚。 电池温度感测遵循 JEITA 曲线、因此存在冷、冷、正常、热和热运行区域。 在高温和低温之外、充电被暂停。 在凉爽区域、充电电流会降低至20%、50%、100%或完全暂停。 您还可以对温区进行编程以暂停充电。

    或者、您可以查看 BQ25890、它具有用于监控 TS 引脚电压的集成 ADC。 通过使用此查找表和基于 MCU 的查找表、您的主机 MCU 可以决定调整充电电流。

    此致、

    Joel H