This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170和 LM5170-Q1之间的差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877091/lm5170-difference-between-lm5170-and-lm5170-q1

器件型号:LM5170

大家好、

我看到我们发布了 LM5170非汽车版本。 LM5170和 LM5170-Q1之间的规格差异是多少? 工业客户能否在不更改原理图的情况下切换到 LM5170? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    区别不在于 IC 设计、而在于鉴定和生产流程。 对于客户而言、他们不应看到性能差异、因此您的工业客户可以从 LM5170-Q1切换到 LM5170而无需更改原理图。  

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi