This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV741P:TLV713P 和 TLV741之间的差异

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TLV741P, TLV713
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877229/tlv741p-differences-between-tlv713p-and-tlv741

器件型号:TLV741P
主题中讨论的其他器件:TLV713PTLV713

您好!

 

TLV713P 和 TLV741P 之间有何差异、尽管它们的1k 价格差别很大?

 

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    乍一看、TLV741P 需要一个输出电容器来保持稳定性、而 TLV713无需任何输出电容器即可实现稳定性。
    这将略微降低 TLV713无需输出电容器的总系统成本。

    两个器件之间的热阻抗存在其他差异。
    有关每个器件的热阻抗、请参阅两个数据表中的第6.4节。

    第6.5节使用不同的输出电容器来获得电气特性表。
    TLV741P 使用1uF 输出电容器(除非另有说明)、而 TLV713使用0.47uF 输出电容器(除非另有说明)。
    由于许多电气特性相同、这表明 TLV713具有相同的性能、因此降低了系统成本。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬