This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:低输出电流时的效率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877032/tps7a78-efficiency-at-low-output-current

器件型号:TPS7A78

您好 TI

TPS7A78是无线器件的理想应用、在此类应用中、我们之前使用了电容压降器电路或电容压降器、后跟降压转换器(TPS54601)。

我只想澄清一下器件效率。

在传统的电容压降器中、齐纳二极管会钳制整流电压。 流经 Cs 但不被应用使用的电流在齐纳二极管中以热量的形式消散。 无论是否使用、电路的功耗都由 Cs 值固定。

我是否正确理解 TPS7A78会通过受控电桥将过多电流分流回交流电源? 视在功率将不受此影响、但应用的实际功耗将会降低?

谢谢、Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    正确的做法是、TPS7A78有源电桥中的有源电桥会分流电流、从而消除传统电容压降电源中齐纳二极管中的功率耗散。

    我有一个计算器、很快就会上线、这有助于进行基本组件选择、它可以估算应用中的潜在效率。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复和澄清。 这是一个有趣的芯片。

    问题已解决。

    此致、Nick