This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:针对最大 SYS 电容的建议

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877173/bq24190-recommendations-for-maximum-sys-capacitance

器件型号:BQ24190

团队、

下面是否标记了有关 SYS 电压上建议的最大电容的指南?

输入1000uF 是否合适?

原因是 我们板载消耗过多、并且 GSM 模块导致的电源电压突然下降-当这些突然下降出现时需要储能。 我想把1000uF 的充电器输出电容放在一个降压/升压直流/直流的输入电压上 、这个输入电容可在其输入端承受高电容、范围为15F。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bart、

     在数据表的第10.2.2.3节"输出电容器"中、您将找到一个输出滤波器(LC)谐振频率范围、该范围将限制 SYS 输出电容的最小值和最大值。 根据使用2.2uH 电感器、您将发现可接受的最大输出电容为~60uF。

    通常、对于这样的电压模式控制型降压转换器、电容过大不会导致不稳定、也不会导致电容过小。 但是、我觉得1000uF 对于该转换器来说太大、很可能会引起不稳定。  

    如果您将电容推得太远、我可能会坚持使用100-220uF。 如果您需要更多的电容、请将电感值降至1uH 并使电容加倍、这样就可以正常工作了。  

    此致、

    Joel H