请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 是否有更多有关引脚16和17、COMP1和 COMP2的信息? 数据表中显示了参考 RC 网络的 EVM。 EVM 原理图仅列出了使用的值。 除此之外、我没有在数据表和 EVM 指南中看到有关这些引脚的任何其他信息。 我理解这些是降压/升压转换器的补偿、但想知道为什么选择 RC 网络中的特定值、以及是否应该针对特定应用修改这些值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有更多有关引脚16和17、COMP1和 COMP2的信息? 数据表中显示了参考 RC 网络的 EVM。 EVM 原理图仅列出了使用的值。 除此之外、我没有在数据表和 EVM 指南中看到有关这些引脚的任何其他信息。 我理解这些是降压/升压转换器的补偿、但想知道为什么选择 RC 网络中的特定值、以及是否应该针对特定应用修改这些值。
大家好、Thomas、
通常、我们不建议更改 COMP1和 COMP2组件的值。 这些经过专门选择、可使所有稳压环路(充电、电池电压、输入电流限制等)在充电器的整个工作范围内(VBUSmin 至 VBUSmax、VBATmin 至 VBATmax)保持稳定。 修改网络可能会意外地影响一个或多个环路的稳定性。
我们根据组件选择对网络的唯一考虑因素是: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/871078
本节将介绍如何在使用与2.2uH 不同的电感值时调整 COMP2 RC 网络中的电阻。
此致、
Joel H