This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:将反激转换为正向转换器

Guru**** 2768985 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877071/ucc28630-converting-a-flyback-to-a-forward-converter

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC28700

您好!

我试图理解以下几点是可行的、并且/或者我的想法是正确的、因此下面的问题。 如果有人能在该主题上提供帮助、我们将不胜感激。

对于此类转换、我理解:

是的 变压器需要一个复位绕组(为简单起见,复位绕组和初级绕组的比率保持在1:1?)

b. 次级侧需要一个额外的二极管

C. 初级和次级需要遵循相同的点惯例。

现在我的查询。

我有一个 webench 设计:

e2e.ti.com/.../WBDesign31.pdf

我想将其转换为正向拓扑;找到本文档:

在这种情况下、如图1所示、似乎没有单独的复位绕组。 缓冲电路是否使其作为复位绕组的工作加倍?

那么、如果可能的话、如何最好地将 webench 设计转换为正向拓扑?

有什么想法/意见?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    您无法在正向应用中使用 UCC28630反激式控制器。

    您所附的 Fairchild 文档与 UCC28630反激式控制器或任何其他反激式控制器无关。

    下面显示的文档是适用于250W 正向电源的 TI 参考设计、并列出了所用的设计过程和公式  

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您所附的文档恰好适用于2开关正向拓扑。 我正在寻找单个晶体管正向转换器。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马努

    如果要设计高功率正向转换器、则需要使用双开关正向、交错或有源钳位拓扑。

    https://www.ti.com/lit/an/slua312/slua312.pdf

    上面的链路用于交错式负载。

    您可以在此网页上找到有关有源钳位正激式转换器的参考设计的许多示例:
    http://www.ti.com/product/UCC2897A/toolssoftware

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    功率要求约为70-80W。 我想避免使用2个开关来保持简单。

    一些搜索结果让我有动力、即可以为正向转换器使用单个开关。 我想知道是否可以实现类似的目标。

    在我看来,这似乎是一个适合用作正向转换器的反激式控制器?

    不要再次提出同样的问题来刺激您。 其他反激式控制器也应该可以实现这一点吗?

    我正在尝试理解这个问题。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    是的、当然可以使用设计具有单个开关的正向转换器。
    您参考的该部件不是专门的反激式控制器。
    它是一款通用电流模式 PWM 控制器、与 TI 的 UCC28C43A 系列控制器类似。

    如果您需要80W 电源,最好使用反激式。
    这将为您提供更小的磁性元件和 EMI 辐射,以及更低的成本和简易性。
    TI 制造了一系列 PWM 控制器。 诸如 UCC28C43A 的某些拓扑可用于多种类型的拓扑  
    UCC28700等部分器件仅是反激式控制器。
    我认为您可以使用这些部件中的任何一个来满足您的要求。


    但要回答您原来的问题:
    UCC28630是一款高功率反激式控制器、不能用于正向应用  

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复和解释。

    我在我的应用中一直使用 UCC28630、但它的工作非常出色、我必须说。 此外、我喜欢它的简单设计必要条件。

    我唯一不满意的方面是低频(30kHz)运行:反激式变压器的相关呜呜声/唱歌。 @60kHz、它完全符合要求。

    谢谢、

    制造商