This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:Vbias 电压是否可以低于 Vin?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877219/tps22976-can-vbias-voltage-be-lower-than-vin

器件型号:TPS22976

大家好、

 我的客户需要一个使用 TPS22976的应用、并且他们测试 了其电路板上的 Vbias 是否可以低于 Vin (例如:Vbias 为3.3V、Vin1/2为5V)。 但在数据表中、

 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS  <<低于 Vin 是非法的。 客户可以使用更低的 Vbias 吗? TPS22976中的 Vbias 电荷泵是什么? 感谢您的回答。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Gary、

    VIN 的最大  值需要等于或大于 VBIAS。  

    通常、如果这是一个问题、通常的做法是将 VIN  和 VBIAS 连接在一起、如数据表中所示: