This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:短路保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877098/tps22990-short-circuit-protection

器件型号:TPS22990
主题中讨论的其他器件:TPS1HB16-Q1

尊敬的团队:

该器件似乎没有用于短路保护的电流限制、对吧?

我们是否具有短路保护功能的5.5V 和>6A 负载开关?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有具有短路保护功能的5.5V 和>6A 负载开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    目前,我们没有任何负载开关可处理>6A 的负载电流。  

    我建议查看我们的高侧开关、因为它们专为防止短路等故障而设计。 特别是在>6A 负载电流下、TPS1HB16-Q1似乎适合您:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1hb16-q1.pdf