This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:TPS63001 VINA 分压器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877053/tps63001-tps63001-vina-voltage-divider

器件型号:TPS63001
主题中讨论的其他器件:TPS63802

您好!  

我想问的是、VIN 和 VINA 输入是否必须相同、或者是否有可能使用来自 VIN 分压器的较低电压。

我的想法是将此 IC 与锂离子电池配合使用、我想将其连接到 VIN A、再连接到 VINA 放置2个100K 电阻器。 因此、如果电池的电压大约为3.4V、VINA 上的输入电压将为1.7V。

这是可行的吗? 还是 VIN 和 VINA 需要相同的电压?

谢谢

德尔维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德尔维克、

    简而言之、不 请查看以下帖子:
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/868002/3212315#3212315

    VINA 是一个电源引脚、不应像这样使用、VIN 和 VINA 引脚应具有相同的电压。 原则上、您可以使用 EN 引脚、但电压阈值不精确、实际上无法用于检测精确的电压电平。 相反、您应该:

    1. 使用连接到 EN 引脚的附加电压监控器电路。
    2. 使用具有精确 EN 阈值的器件、例如 TPS6380x。

    您能否描述您的应用或电压/电流要求? TPS63802可能是更好的解决方案。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的回答、我查看 了 TPS63802、这正是我想要的!

    谢谢你。