This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:是否可以使 TPS26621的关断引脚保持悬空状态?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876967/tps2662-can-i-leave-the-shut-down-pin-of-tps26621-in-floating

器件型号:TPS2662

大家好、

我们在项目中使用 TPS26621DRCT。 我们需要知道、为了实现正常运行、我们可以将关断引脚保持悬空状态。 数据表中没有提到关断引脚可以悬空以实现正常运行、但在 EVM 原理图中、关断引脚是悬空的。请提供建议。

谢谢、此致、

Muthu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Muthu,

    感谢您的支持!

    我们将在星期二之前回来。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muthu,

    感谢您与我们联系。
    是的、关断引脚可保持悬空以实现正常运行。  
    我们将更新数据表并包含此信息。

    此致、

    高光