This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61088:TPS61088未提供预期结果,将造成永久损坏

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876960/webench-tools-tps61088-tps61088-not-providing-expected-results-and-going-to-damage-permanently

主题中讨论的其他器件:BQ24773TPS61088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、TI、  
       我们设计用于驱动 Raspberry PI 和其他负载(1.5A)的系统、使用 BQ24773进行电池充电、使用 TPS61088升压转换器为负载提供所需的电源  
目前、我们仅使用 Raspberry 作为系统负载、 我共享升压转换器和布局设计的原理图
由于 Rfreq=R29的奇值为255千欧、根据当前评估结果、我们使用的标准值为270千欧、但加载系统时会产生一些噪声(嗡嗡声)、这就是我们尝试使用2个并联电阻器1M || 330k 欧姆= 248千欧姆来调节它的原因。  更换 R29后、检查所有电压是否正确显示、但当我们将负载(Raspberry PI)连接到系统 时、TPS61088短路且死机。?

在此之前、我们还观察到 TPS61088因 负载连接时过载和输入源不足而造成的损坏、但它过热并永久损坏  

TPS61088永久损坏的原因是什么?

TPS61088中提供了哪些保护、根据数据表、如果芯片中提供以下保护、则该器件可提供13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护、那么芯片为什么会永久损坏? 以及如何避免这种对芯片的永久损坏?

R29更换的任何确凿原因都可能会损坏 TPS61088...?  

我们通过不安装 R33和 Q8以及 R34=0 Ω、在 PWM 模式下运行 TPS61088。

R30用作18千欧即时电阻、电阻为17.4千欧

我要连接2个不同的布局版本。 tps61088升压器的文件存在与 TPS61088升压转换器相同的问题和原理图、原理图文件用于 B2布局  

这里还有一些重要的事情要说、我们正在设计消费类电子产品、我们需要样片来测试新功能和现有系统升级、您将在市场上引入新的升级芯片、 以下是我对解除域限制的谦逊请求、即 phynart.com 通过 TI 样片帮助我们快速设计和开发产品(这是我作为研发工程师的个人建议)

现在、我们没有 TPS61088 IC、现在我们通过测试失去了最后一个 IC。   

谢谢、此致、  

Rahul Surawase

rahul.s@phynart.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    布局非常差。

    电感器应直接与 IC 连接;

    2.输出电容 C30-C34应尽可能靠近 IC 放置。

    请参阅 TPS61088 EVM 板和数据表上的信息以获取参考。