This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:滞后控制模式

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877003/lm3485-hysteretic-control-mode

器件型号:LM3485

大家好、

我有两个关于 迟滞控制模式的问题。

1."无需时钟或误差放大器、因此工作电流非常低。 "为什么?

2.“输出电容的 ESR 需要在输出端产生一定的纹波。” 为什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、内部时钟和误差 信号放大器的工作会导致少量的功率损耗。 因此、保存这些功能可降低内部工作电流。

    没有内部时钟、转换器就依赖任何外部 周期 信号来实现稳定的开关操作。 输出纹波恰好是良好的纹波、由于抗噪性能、需要一定数量的纹波。