This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:5.1V 输出、而不是5V

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876950/tps54331-5-1-volt-output-instead-of-5-volt

器件型号:TPS54331

在之前版本的电路板中、输出电压为5.068伏、该电压也是使用 TPS 设计的。 该板的更新版本也具有相同的组件、但输出电压为5.1111伏。

VDM=Vin=8.084V (旧版本)

VDM=Vin=8.606V (较新版本)。

我移除了 L4、以便将电路与电路板的其余部分隔离、但仍将获得5.111V 的输出电压。 这是否与 P.C.B 的设计有关? 我问 P.C.B 设计人员、他说两个版本都有类似的布局。 无更改。 有人能建议可能发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mohammed、

    5.068V 和5.111V 之间的差异仅为43mV (0.1%)、输入电压也不同。  

    许多因素可能导致输出差异:  

    线路调节(数据表第23页):

    线路调节是电源在输入线路电压变化时保持其指定输出电压的能力。 它表示为相对于输入线路电压变化的输出电压变化百分比。

    2.负载调节(数据表第23页):

    负载调节是指电源在负载发生变化时保持其指定输出电压的能力。 这并不意味着当负载突然变化时、容差适用、这意味着在允许的负载范围内、调节可以改变此量。

    反馈电阻器的精度:

    有1%、0.1%、10%精度的电阻器。

    基准电压精度:
         您可以按如下方式检查基准电压精度:

    谢谢。