This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:如何设置参数

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193450/ucc28740-how-to-set-the-parameters

器件型号:UCC28740

各位专家、您好!

我想使用 UCC28740设计反激式拓扑、该拓扑的效率 应 尽可能高。

一些参数如下:

VIN =350V~390V DC、

Vout= 48V

Iout=5A

我将使用 LTV-817作为光耦合器、您能告诉我如何确定本例中 CTR (NL)的值吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问、正在审核中、我将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了数据表和应用部分、并有以下评论。

    我查看了该公式、Ropt 穿过光耦合二极管、因此 Voptnl = 0.6V。

    根据控制律、转换器强制将最低工作频率从22.1uA 降至26uA。

    如果您将 ICENL 设置为25uA、这将是正常的

    CTRNL 是无负载条件下的电流传输比、这是 ICE 大约为25uA 的地方。  您可以在光耦数据表中找到此信息。  但是、如果您不能、则可能必须对光耦进行表征。

    您可以使用 Webench 和 Excel 设计工具来帮助您进行设计。  您可以在以下链接中找到这两种工具。  

    https://www.ti.com/product/UCC28740?keyMatch=UCC28740&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-tools-simulation

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

     感谢您的帮助! 我想知道这个数字显示的是 I (FB)而不是 I (CE)。

    此致、

    Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我将很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    曲线显示了 I (FB)和 I (CE)= I (FB)+ VFB/RFB4

    此致、

    Mike O'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查一下您的工作原理即可?

    如果这解决了您的问题、请在主题结束时点击 Resolved。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

      很抱歉我迟到了。 实际上、Icenl/CTRnl=光 耦 合器电流。 IF 与 IFB 不同。

    此致、

    Skylar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的回复、稍后将回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I (CE)= I (FB)+ VFB/RFB4

    反馈电流将为 I (FB)集电极电流(ICE)-从电阻器 RFB4汲取的电流)

    I (FB)= I (CE)- VFB/RFB4

    由于电阻器 RFB4、I (FB)将不等于集电极电流。

    此致、