This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP4951C:与 LP2951C 的比较

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP4951C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194568/lp4951c-comparison-versus-lp2951c

器件型号:LP4951C

您好、这两个器件(LP2951C、 LP4951C)是否可以互换使用?

我不确定 LP4951C 与 LP2951C 不同、使用陶瓷低 ESR 输出电容器时是否不稳定或存在任何其他差异。

感谢你的帮助!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    据我所知、LP4951C 对输入/输出电容和其他额定值的要求非常相似、但数据表未指定输出电容的最小 ESR 要求。 遗憾的是、我们没有比数据表中更多的信息来了解这些旧旧的传统器件。 您是否正在寻找 LP2951C 的 P2P 替代产品?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick! 您回答正确;由于 订单逾期、我正在寻找 LP2951CMX/NOPB 的替代产品。

    还注意到以下几点:

    • LP2951-30DR
    • LP2951-33DR
    • LP2951-50DR

    只要我不 连接 SENSE 和 VTAP 引脚、我就会看到我可以通过反馈电阻器抽头调节电压到反馈引脚、因此"固定电压"无关紧要。 两个 BOM 都将使用可调稳压器。

    是否有任何关于替代的问题?

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我看不到这方面的任何问题。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持、Nick 以及 TI 的所有优秀产品。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很受欢迎!