Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
你(们)好 我们使用的是 BQ76952产品。
我们希望使用 BQ76952的主机看门狗功能。
我的问题如下、
1) 1)当发生主机看门狗时、是否有办法使用 BQ76952引脚向 MCU 发送信号、REG1、REG2除外? (目的是 MCU 复位)
2) 2)当主机看门狗发生时、是否有其他方法可以复位 MCU?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,宋
这些问题的简短答案是、可以将 HWD 配置为执行上述行为。
下面是如何实现这一目标的分步示例:


希望这能解答您的问题!
最棒的
-Luis T
你(们)好 路易斯·托雷斯
感谢您的 SUPPROT。
根据您的解决方案、存在以下问题。
*假设:MCU 复位低电平有效
*问题流程
1.当 BQ76952从关断模式唤醒时、REG1的电压从低电平(0V)切换到高电平(3.3V 或5V)
:我们应该使用关断模式....
2、此时 MCU 复位、因为 REG1为低电平、MCU 复位为低电平有效
*问题
1.不是 REG1和 REG2、是否有办法复位诸如 ALERT 引脚的 MCU?
:ALERT 引脚与上拉电阻器分开。 因此、当 BQ76952从关断状态唤醒时、ALERT 电压保持高电平。
因此,当仅发生主机看门狗时,可以重置 MCU (我们的想法是...)
尊敬的 Song:
在所示的示例中、将 REG1配置为在 MCU 未通信时关闭、并再次打开 REG1。 因此 REG1将从3.3V 变为0V、然后返回3.3V (可以根据所需的时序修改示例)。 这是否会解决重置 MCU 的问题?
问题是否在于当您将 BQ76952置于关断模式时、它会意外地复位 MCU? 则可能会使用警报引脚。 默认警报状态寄存器允许警报引脚发出信号、指示器件是否进入关断状态(SHUTV 位)或是否发生了 HWDF (SSBC 位)。
您能帮助澄清这些问题、我们可以尝试思考最佳解决方案。
谢谢、
Matt
您好、Matt Sunna
感谢您的支持
根据您的建议、有一些问题。
问题1. 根据您的指南、我们进行了测试、并可在主机看门狗故障后找到警报激活(下图)
但是、由于无法清除主机看门狗故障(由于通信失败状态)、问题无法返回到原始状态
它会导致 MCU 重复复位。 是否可以返回主机看门狗故障 状态下的警报警报警报 siganl?
问题2. 现在、我们使用 P/N BQ76952 (绿色阴影下方)、 REG1 LDO 默认为禁用
我们能否将 REG1 LDO 默认值更改为通过 OTP 设置启用? (黄色阴影下方)
此外、BQ7695202是否始终具有 LDO1输出?

问题3. 如果问题2以上是可行的、我们的问题是 OPT 写入的数量。
据我所知、OTP 写入的数量限制为2。
如果在工厂中 OTP 写入后没有额外的写入、则不会出现问题。
然而、有一个问题是在使用期间发生 MCU 复位、并且 OTP 写入继续、超过了有限的次数。
这没关系吗?
Q1:不、没有 MCU 通信就无法清除警报信号。
Q2:如果在 OTP 中按这种方式对 REG1进行编程、则默认情况下可启用 REG1、因此、是的、这是可行的。 BQ7695202将 REG1编程为3.3V、默认情况下启用。 此器件可进行更多的 OTP 写入。 以下主题更详细地解释了:
此致、
Matt