This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:CAN#39;t 使用我们的解封键来解封 BQ28z610-R1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194883/bq28z610-r1-can-t-unseal-bq28z610-r1-with-our-unseal-keys

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好, 我在打开 BQ28z610-R1时遇到问题。

我用0x 3500命令输入了我们的 BQ 密钥、现在我只能使用 BQ Studio 解封和解封使用我们的密钥完全访问芯片。

我复制了从 BQ Studio 发送的帧以及我们的代码:  

这是发送到 bq 的第一个字:  

这是随我们的代码一起发送的:  

第二个字也 是相同 的、对于 BQ Studio、第一个字和第二个字之间的间隔时间为31.37ms、对于我们的代码、间隔时间为30.38ms。

您可以看到、它们是难以区分的、您是否知道它为什么不能使用我们的代码?

您能告诉我我需要发送到 BQ 以解封和解封完全访问的帧吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    如果它与 bqStudio 一起工作、那么当以相同的方式发送 unseal 密钥时、它应该起作用。

    我们建议您不要对 LSB 和 MSB 使用相同的字。 此外、不要使用相同的密钥进行解封和完全访问。

    您可以尝试将延迟增加到大约100ms。

    还要验证通信速度是否在100KHz 以内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个字与 LSB 一个字不同、我是说 BQStudio 发送的 MSB 和我们的代码也是相同的

    谢谢、我将延迟更多的时间进行检查。 沟通速度好。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然具有相同的结果、无法解封 BQ、即使是50、70、100和150 ms 也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    如果数据被正确发送、它应该处于非密封状态。

    请注意、如果监测计断电、则会返回到密封状态。 发送命令后、可能会发生一些情况、使监测计恢复到密封状态