This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27322-Q1:UCC27322QDGNRQ1驱动器查询

Guru**** 2815285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194040/ucc27322-q1-ucc27322qdgnrq1-driver-inquiry

器件型号:UCC27322-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC27614

各位专家:

美好的一天! 我们需要 此 UCC27322QDGNRQ1的其他信息。  

 UCC27322QDGNRQ1驱动器包含两个并联开关、一个 MOSFET 和一个 BJT、我们具有 RDSON 的值、但没有有关 BJT VCE 的信息、您是否可以与我分享有关该值的任何信息? 提前感谢您的支持。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    为什么需要内部 VCE 值? 我们可能能够获得这些信息、但我不确定它有多大用处。 BJT 是 NPN、FET 是 PMOS。 PMOS 会将输出拉至轨电压、因此输出上的 VCE 下降没有问题。  

    此外、客户是否考虑使用 UCC27614? 它是一个非常相似的器件、不使用 BJT。 它可以缓解对此的任何担忧。

    谢谢、

    Alex M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢你的等待。 我们的客户希望使用 VCE 的值来计算驱动器中的损耗、因为大多数电流都通过 BJT、而且还使用 Rgate 有一种方法来估算如何在 驱动器本身和 Rgate 之间划分损耗? 再次感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我建议使用 UCC27614数据表中的以下公式:

    与使用动态且难以计算的 VCE * IO 不同、您可以使用另一种基于栅极电荷的方法。 此公式计算每个周期对 FET 栅极进行充电和放电所需的总功率、并将其在驱动器和 RG 之间进行分压。  

    谢谢、

    Alex M.