This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:原理图检查

Guru**** 2518360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194650/tps23753a-schematic-check

器件型号:TPS23753A

您好、E2E、

我们的客户正在使用适用于 PoE 的 TPS23753A 评估他们设计的电路板。 该系统输出电压设置为5V。
客户告知我、当输入12V 直流电压和输出电流超过0.77A 时、电路板的输出会产生振动
我收到了该原理图、但我无法找出原因点。

您能否查看原理图? 如果可以、我将其发送到私人消息上。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ACGUY、

    感谢您与我们联系!

    我们可以帮助查看原理图。 我已向您发送一封电子邮件以进行跟进。 现在我将关闭此主题、因为我们将通过电子邮件进行连接。

    此致、

    Diang