请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59116-Q1 目前、此设计的最大输出电流为100mA。 通常可以输出的最小电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、此设计的最大输出电流为100mA。 通常可以输出的最小电流是多少?
您好、小福、
从我的一侧来看、建议将5mA 设置为最小输出电流。

(+) TLC59116:建议每个通道的 TLC59116最小输出电流>= 5mA -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
BR、
海尔。