This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116-Q1:写入后是否锁定数据? 因此、如果您想让某个磁珠亮起、是否希望它再次亮起、或者是否希望它再次亮起、或者是否希望它亮起?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194646/tlc59116-q1-is-the-data-locked-after-writing-so-if-you-want-a-bead-to-light-up-do-you-want-it-to-light-up-again-or-do-you-want-it-to-light-up-again-or-do-you-want-it-to-light-up

器件型号:TLC59116-Q1

数据是否在写入后锁定? 因此、如果您想让某个磁珠亮起、是否希望它再次亮起、或者是否希望它再次亮起、或者是否希望它亮起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    此器件由 I2C 总线控制、您可以参阅数据表9.5编程

    您能否详细解释您的问题?

    BR、

    海尔。