This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:区分原件和 R1

Guru**** 2559680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194487/bq28z610-r1-distinguish-original-and-r1

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们如何通过寄存器得知芯片是28z610还是28z610-R1?

使用 AltManufacturerAccess() 0x0002 Firmware Version 命令,两者返回相同的数据:


02 00 26 10 00 17 00 16 00 03 85 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0F  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    它将返回不同的数据。 使用 bqStudio 中的命令选项卡按钮来读取固件版本并进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢你的答复。 在本例中、只读固件版本返回0x0017。 与 R0芯片相同。

    此外、bqStudio 无法将芯片识别为-r1>



    此 R1芯片是否可能使用 R0固件?

    以下是来自 R0芯片的相同图像:



    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的错误,找到的版本不相同 ,但版本较旧: 版本 R1:0x03,R0:0x05。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是硬件版本不同、R1的版本为0x03、R0的版本为0x05。 固件版本相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    R0和 R1硬件不同、因此预期会有差异。 可以将 R1固件编程到 R0硬件以将其升级到 R1。