This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132S:将 AVDD/AVEE 设置为5.7V/-5.7V 时、TPS65132SYFFR 是否需要关闭放电?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194778/tps65132s-does-tps65132syffr-need-to-turn-off-the-discharge-when-setting-avdd-avee-to-5-7v--5-7v

器件型号:TPS65132S

大家好、

将 AVDD/AVEE 设置为5.7V/-5.7V 时、TPS65132SYFFR 是否需要关闭放电?

此致、

Jaden Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    在更改 AVDD/AVEE 之前、无需关闭放电。

    BR

    Patrick