This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:Cload 与稳定性

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194800/tl431-cload-vs-stability

器件型号:TL431

大家好、  

目前、我的客户使用10uF+100nF 作为 Vout=2.5V 应用的 Cload、如下所示。 但考虑到陶瓷电容器的降额和老化速率、有效电容仅为2.045uF、低于数据表曲线中的~6uF (稳定区域)。  但设计是固定的、我们是否有任何方法或 P2P 器件可以支持此 CL? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您的预期 IKA_MAX < 15mA、则可以使用 TL431LI

    此致

    Trailokya