This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576-Q1:设计|数据表| SW 至 GND (稳定状态)

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194658/lm25576-q1-design-datasheet-sw-to-gnd-steady-state

器件型号:LM25576-Q1

您好!

最大值被称为-1.5V
要创建5V 电压、 SW 到 GND 值肯定会高于0V。

请确认此值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该值应为 SW 到 GND 的最小限制。

    此致、

    宏嘉