This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:TL431LI 作为 TLV431A 的替代产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, ATL431LI, TLV431A, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194418/atl431li-tl431li-as-a-replacement-for-tlv431a

器件型号:ATL431LI
主题中讨论的其他器件:TLV3502TLV431ATL431TLV431ATL431

您好!

目前、我使用 TLV431A 通过连接的 TINA 仿真中所述的电路、使用3.3V 电压为 TLV3502元件生成3.225的基准电压。 由于 PCB 中存在空间问题、我想使用 ATL431LI 组件。 我想确保使用此组件将使我能够更改所附仿真中所述的电阻器,获得相同的结果。

谢谢!

Yossy Goldenberg

e2e.ti.com/.../TLV431_5F00_Vs_5F00_TL431.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yossy、

    我建议重新设计您的电路。 TLV / ATL431不应在此配置中使用。 我建议对 ATL431LI 使用类似这样的电路布局。 阴极上应该有一个输入电阻器、如 R5。

    此外 、我建议对该电路进行原型设计和物理测试、因为 从3.3V 到3.225V 的稳压电压非常接近、而且没有太多裕量。 您的电阻器容差可能需要非常高。 电源变化和电流消耗 将影响输出。  

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    非常感谢您的回复和评论!


    这个电路在过去12年中一直在工作、我们没有遇到任何特殊问题。 我将查看您建议的 R5电阻器、它可能会提高系统的可靠性、但它可能会使我偏离我所需的基准电压。


    我正在设计一个非常小的 PCB、因此我考虑使用 ATL431LI、但我同意您的意见、这可能会增加使用2.5V 基准的问题、而不会导致1.24V 基准出现实际问题。


    我将在规划 时使用其中一条最重要的规则、"如果它不起作用"。

    谢谢!

    Yossy Goldenberg